智慧衝擊扳手配合扭力調節技術
AT 自動扭力調節模組,以ETA認可技術在混凝土上安裝錨栓

美國建築檢驗人員協會(現場勘察,2017年)
錨栓扭矩過大及扭矩不足是導致工地現場檢驗失敗的最常見原因之一

AT系統由四個部分組成:
- SIW 4AT-22無線衝擊扳手:具備智能電子設備、更堅固的鐵砧及更小巧的前部,可在更緊湊的空間內工作。
- SI-AT-22模組,是一個小而輕的連接埠,插入衝擊扳手與電池之間,並從SIW 4AT-22收集實時數據,以識別何時正確安裝錨栓。
- 存檔軟件,用於將SI-4AT-22的作業歷史記錄傳輸到電腦,並用於創建詳細的安裝證書。
- 耗材,例如喜利得HST3膨脹式錨栓,用於開裂及非開裂混凝土。喜利得HSA膨脤式安卡錨栓適用於無裂縫混凝土。
AT系統工具配備傳感器及智能組件,可確認錨栓的扭矩是否符合ETA認證規定。操作員僅需輸入所使用的錨栓,就像使用SI-AT-22的條形碼閱讀器掃描盒子一樣簡單,之後工具就會完成其餘工作。然後,工具可連接至電腦上,立即產生安裝報告,為檢驗人員及指定人員提供保證,確保工作完全符合規定。