為工程界帶來舒適、安全的工作環境,一向是喜利得研發創新技術的動力。我們在上月舉辦了喜利得香港區首個產品工作坊, 邀請了一衆建築業的代表實地試用我們在切割、鑽孔以及鑽鑿推出的最新產品。

當日體驗活動分爲上下午兩部分,當中包括我們最新的DD-WMS 100鑽孔自動集水系統,TE 500-X和 TE 2000電鑿,還有為水泥切割而設的墻鏈兩用鋸DST 20-CA和 鏈鋸DSW 3018-E。
DD-WMS 100鑽孔自動集水系統為客戶帶來驚喜、業界首見無需掃水清水的鑽孔體驗; 減省準備時間之餘,適合不允許地臺溼水的室内裝修改建情況,如商場及醫院,正好配合特別的市場需求。

除此以外,電鑿系列的 TE 500-X及 TE 2000兩者輕巧抗震的特性亦受客戶大力好評,表示非常值得一試。另一個亮點是我們墻鏈兩用鋸DST 20-CA的自動切割功能。客戶體驗後大讚安裝程序簡單、對速度與力度均十分滿意,即使單人操作亦可應付自如。
感謝各界對喜利得的支持。我們日後會繼續舉辦更多不同的產品工作坊,讓大家可以有更多機會體驗我們的產品所帶來更舒適、安全、和方便的使用體驗。

對於喜利得技術諮詢服務,請諮詢8228-8118 或 hksales@hilti.com 尋求幫助。